Inserimento dei parametri della rete SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active
Language
Italiano

I campi Nome Computer e Nome Dominio specificati nella scheda Rete per un SNE identificano quell'SNE nella rete in modo che possa essere trovato da altri computer. In molti scenari, per il commissioning di un SNE è possibile utilizzare l'attributo Nome Computer iniziale. Vedere Nome Computer per maggiori informazioni.

Nella maggior parte degli scenari di configurazione, è possibile configurare molti dei valori della rete Metasys nell'interfaccia utente SNE scaricando un archivio precostituito dall'SCT all'SNE messo in servizio. Il download dall'SCT sovrascrive il nome del computer iniziale con il nuovo valore per la rete Metasys.

Nota: Se si sta creando il database di un SNE online, occorre stabilire il valore Nome Computer del controllore SNE della rete di produzione prima di creare i riferimenti agli oggetti sull'SNE. Dopo avere creato i riferimenti agli oggetti, la modifica del valore Nome Computer disabiliterà tutti i riferimenti agli oggetti locali del sito.
  1. Nell'interfaccia utente Site Management Portal, visualizzare l'oggetto del dispositivo SNE, fare clic sulla scheda Rete e poi su Modifica.
    Figura 1. Scheda Rete di un SNE - modalità Modifica
  2. Nella sezione Identificazione di rete, inserire il nome del computer nel campo Nome Computer.
  3. Inserire i valori degli attributi Network Identification e LAN e cliccare su Salva.