Creazione di nuovi allarmi - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

Informazioni su questa attività

Si possono creare nuovi allarmi per il dispositivo SNE o qualsiasi dispositivo di campo supportato nei bus di campo collegati all'SNE.

Procedura

  1. Selezionare e trascinare l'oggetto dell'unità SNE o del dispositivo di campo richiesti dal riquadro di navigazione al riquadro di visualizzazione. Viene aperta la schermata Focus per l'SNE o il dispositivo di campo.
  2. Selezionare la scheda Allarme; viene aperta la schermata degli allarmi del dispositivo. Fare clic su Nuovo per aprire la procedura guidata di inserimento degli allarmi (Figura 1).
    Figura 1. Procedura guidata Inserimento allarme

  3. Selezionare l'attributo del dispositivo per il quale si desidera creare un allarme.
  4. Seguire le istruzioni della procedura guidata e creare o modificare i valori dell'attributo per il quale si desidera creare un allarme.
  5. Dopo avere creato i parametri di allarme desiderati per l'attributo del dispositivo, fare clic su Salva.