Impostazione dei parametri di allarme per un SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active
Language
Italiano

Alla consegna, i controllori SNE contengono diversi allarmi diagnostici preconfigurati che monitorano i rispettivi componenti hardware . È possibile modificare queste impostazioni di allarme predefinite oppure creare nuovi allarmi per l'hardware dei controllori SNE.

È anche possibile creare nuovi allarmi e modificare gli allarmi esistenti per i dispositivi di campo supportati nei bus di campo dei controllori SNE.