Immissione dei parametri di base del dispositivo SNE nella schermata Focus - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

Procedura

  1. Nell'interfaccia utente Site Management Portal, visualizzare l'oggetto del dispositivo SNE e fare clic sulla scheda Rete.
  2. Fare clic su Modifica. Modificare i valori Object Name e Description per l'oggetto SNE.
    Figura 1. Scheda Focus del controllore SNE (caratteristiche di base)
  3. Fare clic su Salva.
  4. Selezionare l'opzione Avanzato e fare clic su Modifica.
    Figura 2. Scheda Focus del controllore SNE - modalità Modifica avanzata
  5. Modificare come richiesto i valori degli attributi avanzati. (Per istruzioni, consultare i documenti Engine Device Object e Audit Trails Help in Metasys Site Management Portal Help (LIT-1201793) .)

    Se il controllore SNE si trova in un sito con un sistema ADS/ADX, inserire l'indirizzo IP del sistema ADS/ADX nel campo Site Director Locale nella sezione Sito di questa schermata. Il dispositivo SNE in seguito riferisce all'ADS/ADX come Site Director.

    Se si necessita di porte USB sull'SNE per un'integrazione di terzi, impostare la porta USB corrispondente su Vero nella sezione USB Control di questa schermata (Porta 1 USB Abilitata e Porta 2 USB Abilitata). Per dettagli fare riferimento al documento di commissioning del controllore per l'integrazione specifica.