Modifica del Site Director con SCT - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active
Language
Italiano

Procedura

  1. Avviare SCT, aprire l'archivio per il sito e scegliere il nuovo Site Director dall'elenco dei dispositivi disponibili nell'attributo Site Director dell'oggetto sito.
  2. Eseguire un download per aggiornare tutti i dispositivi. Durante il processo di download, abbinare tutti i controllori di rete alla Release 10.0 o successiva con il Site Director. Per maggiori informazioni sull'abbinamento dei dispositivi in SCT, vedere Metasys SCT Help (LIT-12011964).