Connessione diretta a un SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active
Language
Italiano

Informazioni su questa attività

Questo scenario riguarda tipicamente un singolo SNE che non è collegato alla rete di un edificio e può essere utilizzato per configurare un SNE prima che venga installato e collegato alla rete di un sito. La procedura seguente richiede due cavi Ethernet.

Procedura

  1. Accertarsi che il controllore SNE sia alimentato e funzionante. Il LED RUN deve lampeggiare in blu e viola alla frequenza di un lampeggio al secondo.
  2. Collegare l'unità SNE a una porta dello switch Ethernet con uno dei cavi. Collegare il computer a una porta dello switch Ethernet con il secondo cavo. Accertarsi che la LAN non sia collegata all'interruttore Ethernet.
  3. Verificare che il LED ATTIVITÀ ETH dell'SNE e lo switch Ethernet siano accesi per avere conferma della connessione fra il computer e l'SNE tramite lo switch Ethernet.
  4. Verificare che la connessione di rete locale per il collegamento Ethernet all'SNE sia abilitata e che tutte le altre connessioni di rete (incluse le connessioni wireless) siano disabilitate sul laptop:
    1. In Pannello di controllo, selezionare Connessioni di rete o Connessioni di rete e dialup.
    2. Verificare che la connessione di rete locale per il collegamento Ethernet all'SNE sia abilitata. Tutte le altre connessioni devono essere disabilitate o scollegate. Per disabilitare o abilitare una connessione, fare clic sulla connessione con il tasto destro del mouse e selezionare l'opzione dal menu.
  5. Verificare che il computer abbia un valido indirizzo IP, come segue:
    1. Nel menu Start selezionare Esegui.
    2. Digitare cmd e fare clic su OK.
    3. Al prompt del comando, digitare ipconfig e premere Invio. Se l'indirizzo IP del computer è costituito da soli 0, attendere alcuni minuti. Immettere ripetutamente ipconfig fino a quando l'indirizzo non viene stabilito.
  6. Accedere alla schermata di accesso al sistema MEtasys per il controllore di rete utilizzando il Launcher. Vedere Accesso a Site Management Portal UI su un SNE per informazioni sull'accesso all'UI dell'unità SNE.