Configurazione di e-mail crittografate senza necessità di autenticazione - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active
Language
Italiano

Informazioni su questa attività

Nota: La posta elettronica crittografata senza necessità di autenticazione funziona solo se nel mail server è impostata l'opzione Autenticazione anonima.

Procedura

  1. Visualizzare un controllore di rete.
  2. Fare clic sulla scheda Email.
  3. Fare clic su Modifica.
  4. Modificare gli attributi nella configurazione condivisa come illustrato in Tabella 1.
    Tabella 1. Attributi in caso di autenticazione non richiesta
    Attributo Selezione
    Server Host SMTP mail.dominio.com o dominio.com
    Porta SMTP 465
    Tipo Autenticazione Nessuno
    SSL Email abilitato Vero
    SSL Email ignora errori Falso
  5. Verificare che la email sia stata inviata correttamente.