Configurazione di e-mail crittografate con autenticazione POP prima di SMTP - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

Informazioni su questa attività

Nota:

Se si abilita l'e-mail SSL e si utilizza l'autenticazione POP prima di SMTP, il sistema Metasys utilizza la porta 995 per comunicare con il mail server. Assicurarsi che il mail server al quale ci si sta collegando utilizzi la porta 995 per connessioni SSL (secure socket layer) per l'accesso POP3.

Se non si abilita l'e-mail SSL e si utilizza l'autenticazione POP prima di SMTP, il sistema Metasys utilizza la porta 110 per comunicare con il mail server. Assicurarsi che il mail server al quale ci si sta collegando utilizzi la porta 110 per l'accesso POP3 non criptato.

Procedura

  1. Visualizzare un controllore di rete o un dispositivo.
  2. Fare clic sulla scheda Email.
  3. Fare clic su Modifica.
  4. Modificare gli attributi nella configurazione condivisa come illustrato in Tabella 1.
    Tabella 1. Attributi per l'autenticazione POP prima di SMTP
    Attributo Selezione
    Server Host SMTP mail.dominio.com o dominio.com
    Porta SMTP 465
    Tipo Autenticazione POP-before-SMTP
    Nome Host server POP dominio.com o pop.dominio.com
    SSL Email abilitato Vero
    SSL Email ignora errori Falso
  5. Verificare che la email sia stata inviata correttamente.