Abilitazione del reporting Syslog - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

Un SNE può essere configurato per generare messaggi e-mail personalizzati per allarmi ed eventi e trasmetterli a una o più destinazioni e-mail specificate.

  1. Nell'interfaccia utente Site Management Portal, visualizzare l'oggetto del dispositivo SNE e fare clic sulla scheda Syslog.
  2. Fare clic su Modifica. Viene aperta la sezione Configurazione condivisa della scheda Syslog.
    Figura 1. Configurazione Syslog per SNE - modalità Modifica
  3. Fare clic sulla freccia giù per l'attributo Syslog Reporting Enabled e selezionare Vero.
  4. Nella sezione Destinations, fare clic su Nuovo. Compaiono i campi per la modifica della Configurazione destinazione.
  5. Inserire i valori di configurazione destinazione secondo la tabella seguente.
    Tabella 1. Attributi per destinazioni Syslog specifiche

    Attributo

    Descrizione (valore richiesto/intervallo)

    Etichetta

    Specifica un nome per il server Syslog (ad esempio, Syslog1).

    Syslog Server

    Specifica l'indirizzo IP o il nome host risolvibile del server Syslog che è configurato per ricevere eventi e audit dal controllore SNE.

    UDP Send Port

    Specifica la porta Syslog che viene utilizzata per inviare messaggi a un SNE.

    UDP Receive Port

    Specifica la porta Syslog che viene utilizzata per ricevere messaggi da un SNE.

    Filtri Eventi

    Specifica le regole di filtro per gli allarmi e gli eventi da inviare al server Syslog. Ogni filtro ha un Oggetto, Operatore e Valore.

    Filtri Audit

    Specifica le regole di filtro per i messaggi di audit da inviare al server Syslog. Ogni filtro ha un Oggetto, Operatore e Valore.

  6. Nella sezione Filtri Eventi, fare clic su Nuovo. Viene aperta la finestra di dialogo Aggiungi filtro.
    Figura 2. Finestra di dialogo Aggiungi filtro: Eventi

  7. Selezionare l'elemento, l'operatore e il valore della condizione per la quale si desidera attivare un messaggio al server Syslog.
  8. Aggiungere eventuali filtri supplementari necessari per gli eventi.
  9. Nella sezione Filtri Eventi, fare clic su Nuovo. Viene aperta la finestra di dialogo Aggiungi filtro.
    Figura 3. Finestra di dialogo Aggiungi filtro: Audit

  10. Selezionare l'elemento, l'operatore e il valore della condizione per la quale si desidera attivare un messaggio al server Syslog.
  11. Aggiungere eventuali filtri supplementari necessari per gli audit.
  12. Aggiungere eventuali destinazioni e filtri Syslog supplementari necessari.
  13. Fare clic su OK.
  14. Fare clic su Salva.