Strumento di configurazione del sistema (SCT) - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

L'SCT è un tool software offline utilizzato per creare modificare, salvare e ripristinare vari archivi e database di sicurezza impiegati per configurare le reti del sistema Metasys, OAS, ADS/ADX, NAE, NIE, SNE, SNC e i dispositivi di campo supportati. Il software SCT UI viene aperto in una propria finestra e ha un aspetto simile a quello dell'interfaccia utente online Site Management Portal (Figura 1). SCT gestisce anche i certificati attendibili per i controllori di rete. Per i dettagli, vedere Appendice: Gestione dei certificati.

SCT, se eseguito su un sistema operativo Windows a 32 bit, permette il commissioning dei dispositivi N2 consentendo al software HVAC PRO, al software GX-Tool e al software XTM Configurator di accedere ai dispositivi sul bus N2 di un SNE. SCT permette anche il commissioning dei regolatori di apparati utilizzando il software CCT per accedere ai dispositivi sul bus di campo di un SNE.

SCT offre una funzione di simulazione che permette di simulare un dispositivo di supervisione online e testare la logica di controllo di un database prima di scaricarlo in un SNE. Usando SCT, è possibile visualizzare e configurare più siti in un unico archivio.

Figura 1. Esempio di schermata di SCT UI