Staged Firmware Version e Staged Files - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active
Language
Italiano
L’SNE ha due attributi speciali chiamati Staged Firmware Version e Staged Files. Questi attributi supportano il formato a doppia partizione del chip di memoria del dispositivo. Come illustrato nella figura qui sotto, questi campi sono solitamente vuoti. Di seguito la loro descrizione:
  • Staged Files: elenca i file in sequenza che sono impostati per l'attivazione in un secondo momento. Se, ad esempio, il codice e l’archivio sono impostati per un’attivazione successiva, questo campo sarà denominato Code, Archive Database. Se questo attributo è vuoto, nessun file è attualmente in programma. Valori possibili: Codice, Archive Database, Database sicurezza, HTTPS Certificates.

  • Staged Firmware Version: indica la versione del firmware del controllore che è in programma per l’attivazione successiva. Se questo campo è vuoto, nessun file del firmware è attualmente in programma. Questo attributo è in contrasto con l'attributo Firmware Version, che indica la versione del firmware del controllore attualmente attiva.

Figura 1. Attributi Staged Firmware Version e Staged Files