Siti della rete Metasys - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active
Language
Italiano

Un sito di una piccola rete Metasys comprende un unico SNE o più , SNC e NAE con uno dei SNE designati come Site Director (Figura 1). Vedere Site Director per maggiori informazioni sulla gerarchia dei Site Director e sul numero di controllori di rete che un Site Director può supervisionare.

Figura 1. Rete Metasys con SNE come Site Director per più controllori di rete

I siti di reti Metasys più grandi possono comprendere diversi SNE e uno o più ADS o ADX con accesso a più siti remoti. In qualsiasi sito contenente uno o più server ADS/ADX, uno dei sistemi ADS/ADX viene designato come Site Director. La. Figura 2 mostra un esempio di una rete Metasys semplice con un SNE, un NAE55 e un ADS come Site Director.

Figura 2. Rete Metasys con ADS come Site Director per un SNE e un NAE