Site Director - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

Per ogni sito di rete del sistema Metasys, un singolo controllore di rete o un server Metasys (ADS, ADX o OAS) è designato come Site Director. Il Site Director fornisce un unico punto di accesso al sito e a tutti i dispositivi abilitati al web sul sito. Il Site Director supporta le funzioni di login e amministrazione degli utenti, le viste utente, la sincronizzazione dell'ora e la gestione del traffico dati.

Nelle reti di controllo degli edifici più grandi con uno o più server Metasys, un server Metasys è designato come Site Director. Sui piccoli siti di rete senza un server Metasys, è necessario designare uno dei SNE come Site Director.

Per impostazione predefinita, un SNE è designato come Site Director quando il suo firmware è caricato in fabbrica. Un SNE che non sia il Site Director designato per un sito deve essere retrocesso di livello. Vedere Designazione di un SNE come child di un Site Director per maggiori informazioni.

Se un server Metasys è su un sito, un SNE non può essere il Site Director. Occorre retrocedere l'SNE a livello di child di un server Metasys. Vedere Designazione di un SNE come child di un Site Director per maggiori informazioni.

Nota: Il modello SNE110Lx non può essere un Site Director per altri controllori. SNE110Lx può solo essere un dispositivo child di un ADS-Lite-A. Occorre retrocedere l'SNE110Lx a livello di child di un ADS-Lite. Vedere Designazione di un SNE come child di un Site Director per maggiori informazioni.

La tabella seguente elenca le autorizzazioni di supervisione di ogni modello di controllore di rete quando funge da Site Director.

Tabella 1. Autorizzazioni di supervisione

Site Director

Autorizzazioni di supervisione

SNE2200x

Può supervisionare un massimo di altri tre controllori nel sito: NCE25, NAE35, NAE45, NAE55, SNE o SNC.

SNE1100x

Può supervisionare un massimo di altri due controllori nel sito: NCE25, NAE35, NAE45, SNE1050, o SNE1100x.

SNE110Lx

Non può supervisionare altri controllori nel sito.

SNE1050x

Può supervisionare fino a due NCE25 NAE35 o SNE1050x aggiuntivi sul sito.

Nota: Se si tenta di aggiungere un controllore SNE a un sito e il nuovo SNE supera il limite di dispositivi di supervisione consentito per il Site Director, il Site Director non accetta il dispositivo aggiuntivo. Il Site Director registra un messaggio d'errore nell'Audit Viewer ogni volta che si tenta di aggiungere un nuovo dispositivo che superi il numero massimo consentito.