Sensibilità della rete di un SNE - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

Su alcune reti di edifici ad alto traffico, i regolatori di campo sul bus di campo BACnet/IP e MS/TP possono funzionare online e offline verso l'SNE, anche se il dispositivo è effettivamente online. Questo comportamento si osserva più spesso con controllori di rete di piccola capacità. Se la rete dell'edificio sta riscontrando questo problema, è possibile abbassare la sensibilità delle reti del bus di campo MS/TP e BACnet/IP aumentando il numero di secondi che il controllore di rete attende prima di segnalare un regolatore di apparati come offline. Sono disponibili tre diverse opzioni di sensibilità, ognuna con una diversa serie di valori:

  • Sensibilità alta: Utilizzare per un sistema che non mostra alcun sintomo del problema del funzionamento ciclico offline.

  • Sensibilità media (valore predefinito): Utilizzare per un sistema che mostra occasionalmente il problema del funzionamento ciclico offline.

  • Sensibilità bassa: Utilizzare per un sistema che mostra sintomi cronici del problema del funzionamento ciclico offline.

Tabella 1 elenca gli elementi del controllore di rete che è possibile regolare per ridurre la sensibilità di rete. Dopo aver modificato uno qualsiasi di questi valori, è necessario riavviare il controllore per rendere effettive le nuove impostazioni di sensibilità. Per una descrizione delle operazioni richieste, vedere Regolazione della sensibilità della rete di un SNE.

Tabella 1. Regolazione della sensibilità di rete

Elemento struttura di navigazione

Attributi da regolare

Controllore di rete: finestra Focus

(Vedere la Tabella 1)

Timeout segmento APDU

Timeout APDU

Tentativi APDU

Timer comunicazione tra nodi

BACnet Protocollo Eng

(Vedere la Tabella 2)

Ritardo Poll

IP BACnet

(Vedere la Tabella 3)

Timer comunicazione tra nodi

Timeout segmento APDU

Timeout APDU

Tentativi APDU

Field Bus MSTP

(Vedere la Tabella 4)

Timer comunicazione tra nodi

Timeout segmento APDU

Timeout APDU

Tentativi APDU