Notifica via e-mail - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active
Language
Italiano

È possibile configurare un SNE perché generi messaggi su allarmi ed eventi inviando una e-mail a una o più destinazioni tramite il DDA per la posta elettronica. A questo scopo è necessario configurare messaggi e-mail personalizzati e specificare le destinazioni e-mail desiderate nella scheda Email dell'interfaccia utente Site Management Portal. La figura seguente presenta un esempio di destinazione dei messaggi e-mail che è attiva da lunedì a venerdì dalle 6:00 alle 18:00.

Figura 1. Esempio di definizione di una notifica via e-mail