L'SNMP è un protocollo che regola la gestione di rete e il monitoraggio di dispositivi di rete e delle relative funzioni. Non è necessariamente limitato a reti TCP/IP. Il monitoraggio SNMP viene in genere utilizzato per grandi reti BAS con molti dispositivi di rete. Le notifiche relative ad allarmi ed eventi vengono inviate e memorizzare su un computer di gestione SNMP che monitorizza tutti i dispositivi della rete.
L'SNE utilizza il protocollo SNMP per trasmettere lo stato e le condizioni dei dispositivi di rete a un computer di gestione SNMP designato. Occorre impostare il monitoraggio SNMP a livello di rete e assegnare un dispositivo di gestione SNMP nella rete. (Per i dettagli, vedere Creazione di destinazioni e notifiche di allarme SNMP su SNE). Se si sta applicando un sistema Metasys a una rete esistente, consultare l'amministratore di rete o un reparto IT che gestisce la rete per stabilire se nella rete è disponibile il monitoraggio SNMP.
Configurare i messaggi SNMP personalizzati e specificare le destinazioni dei messaggi SNMP nella scheda SNMP dell'interfaccia utente Site Management Portal. Eseguire questa configurazione separatamente per ogni SNE; la configurazione SNMP non può essere effettuata su un sistema ADS/ADX.
Nei sistemi Metasys sono disponibili funzionalità SNMP avanzate, compreso un file MIB (Management Information Base) del sistema Metasys per configurare applicazioni di traduzione SNMP di terze parti per richiedere, ricevere e tradurre specifici messaggi trap SNMP generati da Metasys SNMP DDA.