Nomi utente e password di accesso - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active
Language
Italiano

Tutti gli SNE sono configurati in fabbrica con lo stesso nome utente di accesso iniziale e la stessa password predefinita. Il nome utente per l'accesso iniziale è MetasysSysAgent, senza differenziazione fra minuscole e maiuscole. Per la password predefinita per MetasysSysAgent contattare il proprio rappresentante Johnson Controls® locale.

Il nome utente e la password iniziali sono richiesti per il primo accesso a qualsiasi SNE, inclusi i controllori di rete provenienti dalla fabbrica o quelli che siano stati aggiornati con SCT. Viene subito presentata la finestra di dialogo Cambia password per richiedere l'impostazione di una nuova password. A questo punto è necessario cambiare la password predefinita MetasysSysAgent. Se viene mantenuta la password predefinita originale del controllore di rete, SCT potrà chiedere di cambiarla anche durante altre operazioni sul database. Il processo di aggiornamento della password può richiedere fino a 30 secondi.

Nella tabella seguente sono elencate le regole per la password applicate dall'impostazione della lingua utente locale del sistema Metasys. Sono disponibili tre gruppi di lingue principali: inglese, non-inglese (Europa) e non-inglese (Asia).

Tabella 1. Regole per la password del sistema Metasys
Lingua dell'utente Lingua locale supportata Regole password applicate
Inglese Inglese (en_us)
  • La password deve contenere da un minimo di 8 ad un massimo di 50 caratteri.
  • La password non può includere ambienti o una parola o frase dell'elenco delle Parole bloccate.
  • Password e nome utente non possono condividere gli stessi tre caratteri consecutivi.
  • La password deve rispettare i quattro seguenti requisiti:
    • includere almeno un numero (0–9)
    • includere almeno un carattere speciale (-, ., @, #, !, ?, $, %)
      Nota: utilizzare solo i caratteri speciali sopra indicati; tutti gli altri caratteri speciali non sono validi.
    • includere almeno una maiuscola
    • includere almeno una minuscola
Non-inglese (Europa) Ceco (cs_cz)

Tedesco (de_de)

Spagnolo (es_es)

Francese (fr_fr)

Ungherese (hu_hu)

Italiano (it_it)

Norvegese (nb_no)

Olandese (nl_nl)

Polacco (pl_pl)

Portoghese (Brasiliano) (pt_br)

Russo (ru_ru)

Svedese (sv_se)

Turco (tr_tr)

  • La password deve contenere da un minimo di 8 ad un massimo di 50 caratteri.
  • La password non può includere ambienti o una parola o frase dell'elenco delle Parole bloccate.
  • Password e nome utente non possono condividere gli stessi tre caratteri consecutivi.
  • La password deve rispettare tre delle seguenti condizioni:
    • includere almeno un numero (0–9)
    • includere almeno un carattere speciale (-, ., @, #, !, ?, $, %)
    • includere almeno una maiuscola
    • includere almeno una minuscola
    • includere almeno un carattere Unicode classificato come carattere alfabetico ma non maiuscolo o minuscolo
Non-inglese (Asia) Cinese (semplificato - PRC)

Cinese tradizionale (zh_tw)

Giapponese (ja_jp)

Coreano (ko_kr)

  • La password deve contenere da un minimo di 8 ad un massimo di 50 caratteri.
  • La password non può includere ambienti o una parola o frase dell'elenco delle Parole bloccate.
  • Password e nome utente non possono condividere gli stessi tre caratteri consecutivi.
  • La password deve rispettare due delle seguenti condizioni:
    • includere almeno un numero (0–9)
    • includere almeno un carattere speciale (-, ., @, #, !, ?, $, %)
    • includere almeno una maiuscola
    • includere almeno una minuscola
    • includere almeno un carattere Unicode classificato come carattere alfabetico ma non maiuscolo o minuscolo

Aspetti importanti da ricordare riguardo alle password dei controllori di rete:

  • È possibile modificare il nome di login e la password di un SNE solo quando l'SNE è un Site Director. Se si desidera cambiare il nome utente o la password di accesso, è necessario farlo prima di retrocedere il controllore SNE dal livello di Site Director.
  • Quando si modifica (o si aggiunge) un nome utente o una password per un SNE, si raccomanda di registrare il nuovo nome utente e la nuova password e di conservarli in un luogo sicuro. Non è possibile accedere all'interfaccia utente Site Management Portal del controllore senza un nome utente e una password validi. Per ulteriori dettagli, vedere Security Administrator System Technical Bulletin (LIT-1201528) .