Nome oggetto - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active
Language
Italiano

Il Nome è un attributo Oggetto modificabile nella scheda Focus dell'unità SNE che il software Metasys utilizza per identificare l'unità SNE nel Site Management Portal UI e nell'SCT. L'attributo Nome oggetto è solo un'etichetta e non deve necessariamente corrispondere all'attributo Nome Computer. Modificando il valore Nome oggetto si modifica solo il nome visualizzato nella struttura di navigazione, nei messaggi di allarme, nei rapporti sui trend e in altre schermate dell'interfaccia utente Site Management Portal e di SCT che si riferiscono all'SNC. La modifica del Nome oggetto non influisce sui riferimenti all'oggetto o sulla comunicazione di rete con altri dispositivi nel sito. È possibile modificare il Nome oggetto in qualsiasi momento. Si consiglia un nome intuitivo che identifichi chiaramente l'SNE di Site Management Portal UI e nel sito Metasys.