Nome Computer - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

Il Nome Computer è un attributo di identificazione di rete editabile nella scheda Network dell'SNC. I dispositivi nella rete dell'edificio e la rete del sistema Metasys utilizzano il nome del computer per identificare e comunicare con l'SNE nella rete. Questo Nome Computer è sinonimo del nome di un host in una rete.

Ogni SNE è configurato in fabbrica con un Computer Name iniziale univoco SNExxxxxxxxxxxx, dove xxxxxxxxxxxx è l'indirizzo MAC Ethernet del dispositivo senza trattini. Se ad esempio l'indirizzo MAC del controllore SNE è 00-10-8D-05-0F-FC, il valore iniziale dell'attributo Nome Computer sarà SNE00108D050FFC. La modifica dell'attributo Nome Computer genera un reset del dispositivo sul controllore SNE.

Il nome iniziale del computer è spesso usato durante il commissioning per individuare e collegarsi a un SNE prima di configurarlo con il download di un archivio da SCT. Nella maggior parte dei casi il download dell'archivio dall'SCT sovrascrive il nome iniziale del computer e stabilisce il nome del computer dell'SNE nel sito Metasys.

Il nome del computer di un SNE deve essere conforme a queste regole:

  • Non essere costituito solo da numeri. Ad esempio, il nome N1234 è accettabile, mentre 1234 non lo è.
  • Deve terminare con una lettera o un numero e non deve essere costituito da caratteri speciali (ad esempio @, # o $)
  • Non deve usare trattini nel primo o nell'ultimo carattere del nome, ma i trattini sono ammessi altrove
  • Non deve superare i 15 caratteri
Importante: Se si modifica l'attributo Nome Computer di un SNE con SCT, tutti i riferimenti esistenti fra l'oggetto SNE e gli altri oggetti del sito vengono aggiornati con il nuovo nome. Inoltre, viene aggiornata anche qualsiasi connessione di rete esistente con altri dispositivi.
Nota: Prima di creare l'archivio nell'SCT, è opportuno consultare l'amministratore di rete o il reparto IT (Information Technology) per stabilire se esiste un protocollo per i nomi host (nomi dei computer) nella rete.