Figura 1. Metasys UI su SNE
Oltre a Site Management Portal UI, il programma di installazione del software
Server Metasys installa anche il software di Metasys UI. Metasys UI è un componente software ottimizzato per dispositivi mobili che concentra i prodotti di Metasys UI esistenti in un'unica interfaccia semplificata e di facile apprendimento. Metasys UI offre un semplice approccio di navigazione basato sulla posizione per la ricerca delle informazioni sul sito Metasys, inclusa la possibilità di cercare qualsiasi posizione o apparato per nome e di contrassegnare una posizione o un apparato in un browser Web. Metasys UI visualizza tutti i dati organizzati in un formato dashboard che fornisce una panoramica di quanto sta accadendo all'interno di uno spazio, un apparato o un impianto centrale. È anche possibile creare e gestire grafici e associarli ad ambienti e apparati. Metasys UI è accessibile da qualsiasi tipo di dispositivo client con qualsiasi dimensione di schermo. Per maggiori dettagli, consultare
Metasys UI Technical Bulletin (LIT-12012115)
e
Metasys UI Help (LIT-12011953)
.
Nota:
Alla Release 12.0 di Metasys si applicano le seguenti condizioni:
- Se l'SNE fa parte di un sito di soli controllori senza Server Metasys, Metasys SMP è disponibile sull'SNE e sugli altri controllori di rete, ma Metasys UI non è disponibile sui controllori.
- Se l'SNE fa parte di un nuovo sito con un Server Metasys, Metasys UI è disponibile sul Server Metasys, ma Metasys SMP non è disponibile sul Server. Tuttavia, l'SMP è disponibile sull'SNE e anche su altri controllori di rete.
- Se l'SNE fa parte di un aggiornamento del Server Metasys da una versione precedente, Metasys UI è disponibile ma Metasys SMP è disponibile solo se si acquista una licenza separatamente.