Gestione di fuso orario, data e ora - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

La procedura utilizzata per impostare il fuso orario, la data e l'ora su un SNE dipende da come l'SNE si inserisce nella gerarchia del sito Metasys. Vedere l'Appendice: Gestione di fuso orario, data e ora per informazioni e procedure dettagliate sull'impostazione di fuso orario, data e ora in un SNE e in una rete Metasys.