File della Guida Metasys - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active
Language
Italiano

I file della Guida di Metasys forniscono informazioni di sistema condivise e informazioni personalizzate in funzione della modalità per il Site Management Portal (SMP) o il System Configuration Tool (SCT) di Metasys. Il documento Metasys Site Management Portal Help (LIT-1201793) contiene informazioni su allarmi, comandi, verifiche dei valori dei dati in tempo reale e altre funzioni online. Il documento SCT: System Configuration Tool Help (LIT-12011964) contiene informazioni su varie operazioni offline, come la gestione degli archivi, la creazione di spazi, la simulazione di sistemi, l'installazione di apparati e la creazione di relazioni di servizio.

In modalità SMP o SCT, il menu della guida di Metasys contiene file di guida in formato PDF. Poiché poco prima del rilascio del prodotto possono essere apportati ultimi cambiamenti, fare sempre riferimento al Johnson Controls Knowledge Exchange per la versione più aggiornata dei file della guida di Metasys.