Controller Configuration Tool (CCT) - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

CCT è uno strumento software che si usa per configurare, simulare e mettere in servizio i regolatori di apparati che appartengono alla famiglia di sistemi Metasys, come CGM, CVM, FAC, FEC, IOM e VMA. Tra le molte opzioni utili di CCT c'è Supervisor Passthru, che consente di scaricare un regolatore di apparati nella rete Metasys, a condizione che SCT 15.0 e CCT 15.0 siano installati sullo stesso computer. Per ulteriori informazioni su CCT, vedere Controller Tool Help (LIT-12011147) .