Comando di reset del dispositivo - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active
Language
Italiano

Il comando Reset Device dell'interfaccia utente Site Management Portal avvia un reset ordinato che salva le recenti modifiche all'archivio dell'SNE e riavvia il sistema operativo del controllore. Quando l'SNE richiede un reset, la barra del titolo dell'oggetto nel pannello di visualizzazione mostra il messaggio Reset Needed. È necessario un reset affinché le nuove impostazioni abbiano effetto dopo aver apportato modifiche ai seguenti attributi:

• Tentativi APDU

• Timeout del segmento APDU

• Timeout APDU

• Porta BACnet IP

• Nome Computer

• Contatto Persona

• Nome Dominio

• Lunghezza Max APDU

• Indirizzo rete

• Numero di porta

• Comunità di lettura/scrittura

• SNMP DDA

• SNMP Dispositivo di gestione

• Configurazione Porta Seriale 1

• Periodo sincronizzazione orario

Nota: La modifica del valore Nome Computer dell'SNE forza un reset del dispositivo.