Bus di comunicazione MS/TP - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active
Language
Italiano

Il bus di comunicazione MS/TP è una rete locale o remota che collega regolatori di supervisione e regolatori di apparati a interfacce di destinazione utilizzando il protocollo BACnet MS/TP. La rete remota, definita Remote Field Bus, richiede l'aggiunta di un router BACnet/IP-BACnet MS/TP. Il bus MS/TP è costituito da due tipi di bus: il bus FC e il bus SA. Ognuno ha la propria serie di indirizzi di dispositivi. Per dettagli su come applicare il bus MS/TP locale e remoto, fare riferimento a MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) .