Banner di avvertenza - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

Come opzione, un SNE configurato come Site Director può avere un banner di avvertenza abilitato. Il banner di avvertenza è un messaggio che appare ogni volta che l'operatore accede al Site Management Portal del controllore. Per impostazione predefinita, il controllore di rete è configurato per non visualizzare un banner di avvertenza.

possibile scegliere fra tre banner di avvertenza: U.S. Department of Defense (DoD), U.S. (General Services Administration (GSA)) o U.S. Department of Transportation (DOT) Federal Aviation Administration (FAA). Le informazioni nella finestra di testo sono personalizzate per l'agenzia governativa degli Stati Uniti dove è installato il sistema Metasys. L'utente deve leggere e accettare le condizioni del banner di avvertenza prima di effettuare il login. Il banner non può essere personalizzato e il suo testo non può essere modificato. Per istruzioni su come abilitare o disabilitare questo banner, vedere Abilitazione e disabilitazione del banner di avvertenza.

Figura 1. Banner di avvertenza del Dipartimento della Difesa statunitense