Archivi - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active
Language
Italiano

Un archivio Metasys contiene informazioni per la configurazione di server Metasys, controllori di rete, integrazioni di rete BAS, integrazioni di terzi, dispositivi di campo e punti di campo che costituiscono un singolo sito o più siti in una rete del sistema Metasys. In un singolo ADS/ADX che esegue SCT possono risiedere più archivi che rappresentano più siti. Il pannello di navigazione SCT in Figura 1 offre una rappresentazione grafica di alcuni elementi che potrebbero trovarsi in un archivio Metasys.

Un archivio SNE, che risiede nella memoria interna del controllore di rete, contiene solo le informazioni di configurazione specifiche che costituiscono le integrazioni di rete, i dispositivi di campo e i punti di campo che l'SNE supervisiona. Ogni SNE mantiene solo il proprio archivio. È anche possibile salvare il database SNE in un archivio Metasys su un ADS/ADX o un altro computer che utilizza l'SCT. Una rappresentazione grafica di alcuni degli elementi contenuti negli archivi degli SNE viene mostrata in Figura 1 nel pannello di navigazione di Site Management Portal UI.

È possibile caricare l'archivio di un SNE in SCT e quindi salvarlo sul disco fisso o su altri supporti di memoria a lungo termine. È anche possibile modificare l'archivio di un SNE offline in SCT e quindi scaricare l'archivio modificato sul controllore di rete.