Verifica del Site Director definito per un controllore o un server - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

Informazioni su questa attività

Affinché la sincronizzazione dell'ora funzioni correttamente, tutti i controllori e server di un sito devono avere il nome corretto per il Site Director nell'attributo Site Director locale. Se per il controllore o il server non è specificato il giusto Site Director, la sincronizzazione dell'ora nel sito Metasys non funziona correttamente. Procedere come segue:

Procedura

  1. Accedere al controllore o al server.
  2. Trascinare e rilasciare l'oggetto controllore o server nel riquadro di visualizzazione.
  3. Selezionare Avanzato.
  4. Scorrere fino alla sezione Sito e verificare che l'attributo Site Director Locale contenga il dispositivo corretto Figura 1. In questo esempio il Site Director è un controllore di rete (SNE11000-gr1).
    Nota: Il Site Director locale può essere inserito come indirizzo IP o nome host. Se inserito come nome host, il nome distingue fra maiuscole e minuscole (ad esempio, SNE11000-gr1 non è lo stesso di sne11000-gr1).
    Figura 1. Campo Site Director

  5. Se il campo Site Director contiene il dispositivo sbagliato o è vuoto, fare clic su Edit. Modificare la voce Site Director e fare clic su Salva.