Configurazione del Site Director per la sincronizzazione dell'ora in Windows - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

Informazioni su questa attività

Per impostare il metodo di sincronizzazione dell'ora in Multicast per il Site Director, che si tratti del Server Metasys o di un controllore di rete, procedere come segue:

Procedura

  1. Accedere al Site Director server o controllore di rete.
  2. Trascinare l'oggetto sito del Site Director nel riquadro di visualizzazione.
  3. Selezionare Avanzato.
  4. Fare clic su Modifica.
  5. Nella sezione Tempo, nell'elenco a discesa della casella Metodo di sincronizzazione, selezionare Windows.
    Figura 1. Campo Metodo di sincronizzazione impostato su Windows
  6. Fare clic su Salva.
  7. Se si è cambiato il Metodo di sincronizzazione da Multicast a Windows, avviare manualmente il servizio win32time o riavviare il Site Director, perché questo servizio non si riavvia da solo.