Configurazione del Site Director per la sincronizzazione dell'ora Multicast - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

Informazioni su questa attività

Procedere come segue per impostare il metodo di sincronizzazione dell'ora in Multicast per il Site Director, che si tratti del Server Metasys o di un controllore di rete:

Procedura

  1. Accedere al Site Director del server o del controllore di rete.
  2. Trascinare e rilasciare l'oggetto del Sito nel riquadro di visualizzazione.
  3. Selezionare Avanzato.
  4. Fare clic su Modifica.
  5. Nella sezione Tempo, nell'elenco a discesa della casella Metodo di sincronizzazione, selezionare Multicast.
    Figura 1. Campo Metodo di sincronizzazione impostato su Multicast
  6. Salvare i valori predefiniti per i seguenti attributi Multicast come segue:
    • Gruppo indirizzi MultiCast: 244.0.1.1
    • Porta UDP MultiCast: 123
    • TTL MultiCast: 1
    • Intervallo di MultiCast Heartbeat: 5

    Per descrizioni di questi attributi Multicast, vedere Impostazioni di sincronizzazione dell'ora Multicast.

  7. Fare clic su Salva. Con sincronizzazione dell'ora Multicast abilitata, il servizio Windows win32time in background nel sistema operativo viene terminato. La sincronizzazione dell'ora avviene quando si modifica localmente l'orologio del server Metasys o alla scadenza del periodo di sincronizzazione dell'ora.
  8. Fare clic su Data e ora nell'angolo inferiore destro di Windows. Aprire Impostazioni di data e ora nel pannello di controllo e verificare che il parametro Imposta l'ora automaticamente sia su On.