Sincronizzazione dell'ora Multicast - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

La sincronizzazione dell'ora Multicast è l'implementazione di Johnson Controls di SNTP w32time con capacità Multicast e conformità a RFC-2030. Multicast è l'opzione di sincronizzazione dell'ora più usata per i siti Metasys. Questo metodo presenta le stesse caratteristiche del metodo Windows, ma fornisce anche una migliore sincronizzazione dell'ora di Metasys tra il Site Director e i dispositivi di supervisione. Un time server trasmette l'ora del master al Site Director e il Site Director a sua volta invia in multicast l'ora a tutti i dispositivi di supervisione della rete Metasys. Per impostazione predefinita, il sistema operativo del server si sincronizza con il time server esterno una volta ogni sette giorni.

Quando un dispositivo di supervisione riferisce per la prima volta al Site Director, interroga il Site Director sull'ora corrente e adegua la sua ora a quella del Site Director. Per impostazione predefinita, ogni 5 min il Site Director trasmette l'ora corrente a tutti i dispositivi di supervisione. Questa durata, chiamata Intervallo di MultiCast Heartbeat, può essere modificata da uno a 255 minuti. Se l'ora di un particolare dispositivo differisce di 1,5 secondi o più dall'ora di Site Director, il dispositivo regola la sua ora in modo che corrisponda. Inoltre, se l'ora del Site Director varia di oltre 1 fino a 1,5 secondi, invia un messaggio in multicast a tutti i dispositivi entro 2 secondi dalla variazione. Questo metodo di sincronizzazione dell'ora riduce l'intervallo di tempo in cui i dispositivi non sono sincronizzati con il time server SNTP.
Nota: Utilizzare Windows Time Sync per i controllori SNx.

La sincronizzazione dell'ora multicast richiede che tutti i router del sito supportino il routing Multicast (Internet Group Multicast Protocol [IGMP]) perché il messaggio in multicast attraversa i router. Per implementare la sincronizzazione Multicast tra i router, potrebbe essere necessaria l'assistenza del reparto IT del cliente.