Sincronizzazione dell'ora BACnet - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active
Language
Italiano

La sincronizzazione dell'ora BACnet utilizza il protocollo BACnet per sincronizzarsi con i dispositivi BACnet come un controllore di rete e un dispositivo di terze parti che hanno bisogno di un'ora sincronizzata. È possibile utilizzare questo metodo solo se il Site Director è un controllore di rete e il controllore ha accesso a un time server BACnet. Questo metodo non è disponibile se il Site Director è un server Metasys. Infine, il metodo di sincronizzazione dell'ora BACnet è disponibile anche se il controllore di rete Site Director utilizza il metodo Windows o Multicast.

Quando si inseriscono i parametri di sincronizzazione dell'ora BACnet, è necessario specificare i destinatari della sincronizzazione dell'ora, che sono quei controllori e dispositivi di terze parti che ricevono l'ora sincronizzata. Sono disponibili tre formati: ID (il numero di istanza dell'oggetto BACnet), indirizzo IP e Broadcast. Sono disponibili anche tre tipi di broadcast: Locale, Remota e Globale.

La sincronizzazione dell'ora BACnet trasmette l'ora corrente del dispositivo ai destinatari specificati in due elenchi: Destinatari sincronia orario e UTC Ricevitori Sincronizzazione Temporale. Selezionare uno dei metodi del Site Director (Windows o Multicast) per impostare l'ora del dispositivo di supervisione a quella del time server noto. Non inviare messaggi di sincronizzazione dell'ora BACnet a dispositivi che ricevono l'ora da un Site Director che utilizza il metodo Windows o Multicast.