L'obiettivo della sincronizzazione dell'ora è quello di mantenere un orario preciso in tutti i componenti del sistema Metasys. In generale, il Site Director ha il compito di richiedere l'ora a un time server esterno e i dispositivi child del Site Director richiedono l'ora al Site Director. Le richieste dell'ora vengono effettuate utilizzando il Network Time Protocol (NTP). La gestione dell'ora a livello di rete assicura che la programmazione, il trending, l'audit trailing, la raccolta dati, l'indicazione dell'ora degli allarmi e altre funzioni che richiedono una gestione accurata del tempo utilizzino il giusto fuso orario, la stessa data e ora in modo coerente per tutte le operazioni del sistema.
La tabella seguente riassume le sorgenti dell'ora per i vari componenti del sistema. Tutte le ore sono in UTC e tutti i dispositivi del sistema si adattano all'ora legale.
|
Oggetto |
Origine dell'ora |
|---|---|
|
Dati di trend, eventi e comandi |
Controllore di rete |
|
Annotazioni |
Server Metasys 1 |
|
Riconoscimento eventi |
Server Metasys1 |
Per garantire che nell'interfaccia utente Site Management Portal a cui si ha accesso dai computer client appaia l'ora corretta, applicare la versione più recente della patch Daylight Saving Time (DST) per il sistema operativo a tutti i client che accedono al Site Director. La patch DST più recente è distribuita dal Microsoft Download center.