Indicazione dell'ora locale e della data nella barra di stato - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

La data, l'ora e il fuso orario nella barra di stato dell'interfaccia utente SMP indica la data, l'ora e il fuso orario locali di quel dispositivo. La data, l'ora e il fuso orario nell'oggetto del dispositivo in cui si sta navigando sono gli stessi; tuttavia, a volte può sembrare che ci sia una discrepanza o un ritardo tra i due. Si tratta di un comportamento normale. Vedere Figura 1.

Figura 1. Normale differenza fra ora locale e ora del server nell'interfaccia utente SMP

Per un controllore di rete alla Release 8.0 o successiva, la data e l'ora locale indicate nella finestra Focus dell'oggetto del dispositivo si basano sul fuso orario predefinito impostato per il dispositivo. Se il controllore si trova in un fuso orario diverso di quello del Site Director, l'ora corrente e la data visualizzate per ciascuno sono diverse.