Impostazioni di sincronizzazione dell'ora Multicast - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

La tabella seguente descrive gli attributi di sincronizzazione dell'ora Multicast.

Tabella 1. Campi di sincronizzazione dell'ora Multicast

Attributo

Descrizione

Gruppo indirizzi MultiCast

Specifica l'indirizzo IP utilizzato per inviare in multicast il messaggio SNTP. Questo indirizzo identifica il gruppo di dispositivi che ricevono il messaggio SNTP. L'indirizzo RFC-2030 standard definito è 224.0.1.1. L'indirizzo è configurabile per consentire l'uso specifico del sito.

Porta UDP MultiCast

Specifica la porta UDP su cui la sincronizzazione dell'ora Multicast interroga e ascolta i messaggi. La porta standard definita in RFC-2030 è la numero 123. Perché il polling possa svolgersi correttamente, la porta UDP qui definita deve corrispondere alla porta UDP del time server.

TTL MultiCast

Specifica il TTL (Time-to-Live) per un messaggio Multicast. Il valore indica il numero di salti di router consentiti (numero di router da attraversare) prima che il messaggio non venga inviato. I router devono essere configurati per passare messaggi Multicast per consentire il passaggio del messaggio di sincronizzazione dell'ora.

Nota: Un valore predefinito di 1 normalmente impedisce al messaggio Multicast di lasciare la sottorete IP del Site Director. La maggior parte dei router riduce il TTL esistente all'arrivo di un pacchetto e abbandona il pacchetto invece di reinstradarlo quando il TTL raggiunge lo 0.

Intervallo di MultiCast Heartbeat

Specifica il numero di minuti che intercorre tra la forzatura di un messaggio di sincronizzazione dell'ora Multicast dal Site Director ai dispositivi partecipanti.