Impostazione di data e ora nel controllore di rete designato come Site Director - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

Informazioni su questa attività

Per impostare la data e l'ora di un controllore di rete configurato come Site Director, procedere come segue:

Procedura

  1. Nella struttura di navigazione, fare clic con il tasto destro del mouse sull'oggetto del Sito e selezionare Comando. Viene visualizzata la casella di dialogo Comando.
  2. Fare clic su Imposta Ora e inserire un valore nella casella di testo, come illustrato in Figura 1.
    Figura 1. Ora nel controllore di rete Site Director (esempio di un SNE)

  3. Fare clic su Invia.
    Nota: Se è selezionato un time server del sito, non cercare di impostare l'ora manualmente. Se sono definiti uno o più time server del sito, l'invio di questo comando genera un errore.
  4. Nella struttura di navigazione, fare clic con il tasto destro del mouse sull'oggetto del Sito e selezionare Comando. Viene visualizzata la casella di dialogo Comando.
  5. Fare clic su Imposta Data e selezionare una data dal calendario, come illustrato in Figura 2.
    Figura 2. Data nel controllore di rete Site Director (esempio di un SNE)

  6. Fare clic su Invia.
    Nota: Se sono definiti uno o più time server del sito, l'invio di questo comando genera un errore. Se è definito un time server del sito, non utilizzare questo comando per impostare l'ora manualmente.

    Fuso orario, data e ora del Site Director sono ora impostati e vengono propagati a tutti gli altri dispositivi child del sito. Considerare che possono essere richiesti fino a 10 min per la sincronizzazione di tutti i dispositivi.