Impostazione di data e ora nel Site Director del server Metasys - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

Informazioni su questa attività

Per impostare la data e l'ora di un Server Metasys configurato come Site Director, procedere come segue:

Procedura

  1. Nell'angolo in basso a destra dello schermo del computer del server Metasys, fare clic sull'ora. Viene visualizzata la casella Proprietà Data e Ora come illustrato in Figura 1. L'aspetto di questa schermata e di quella successiva varia a seconda del sistema operativo.
    Figura 1. Ora e data in un Site Director del server Metasys

  2. A seconda del sistema operativo, fare clic su Modificare le impostazioni di data e ora o Impostazioni di data e ora. Viene visualizzata la finestra di data e ora (Figura 2).
    Figura 2. Finestra di data e ora nel Site Director del server Metasys
  3. Fare clic su Modifica. Nella finestra di dialogo Change Date and Time, impostare data e ora.
    Nota: Se il sistema operativo ha l'opzione Cambia Imposta ora automaticamente impostata su On, la data e l'ora sono controllate da un time server esterno.
  4. Fare clic su Modifica per salvare le modifiche e chiudere la finestra di dialogo. Data e ora del Site Director sono ora impostati e vengono propagati a tutti gli altri dispositivi child del sito.