Impostazione del fuso orario nel controllore di rete Site Director - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

Procedura

  1. Accedere al controllore di rete Site Director.
  2. Trascinare e rilasciare l'oggetto del Sito nel riquadro di visualizzazione.
  3. Fare clic su Modifica.
  4. Nella sezione Tempo, nella casella a discesa Fuso orario predefinito, selezionare il fuso orario corretto per il dispositivo Figura 1.
    Figura 1. Fuso orario predefinito nell'oggetto del sito

  5. Fare clic su Salva.
    Nota: La finestra Focus dell'oggetto del sito viene aggiornata immediatamente per indicare l'ora corrente e il fuso orario selezionato, ma la barra di stato blu nell'angolo in basso a destra non si aggiorna fino a quando non ci si disconnette e poi si accede nuovamente al controllore di rete.
  6. Ripristinare il controllore di rete per rendere effettiva la modifica del fuso orario.