Impostazione del fuso orario nel Site Director del server Metasys - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

Procedura

  1. Nell'angolo in basso a destra dello schermo del computer del server Metasys, fare clic sull'ora. Viene visualizzata la finestra delle proprietà di data e ora (Figura 1). L'aspetto di questa schermata e altre varia a seconda del sistema operativo.
    Figura 1. Ora e data in un server Metasys

  2. A seconda del sistema operativo, fare clic su Modificare le impostazioni di data e ora o Impostazioni di data e ora. Viene visualizzata la casella Proprietà Data e Ora, come illustrato in Figura 2.
    Figura 2. Finestra di data e ora nel server Metasys

  3. Verificare che l'opzione Imposta l'ora automaticamente sia impostata su On.
  4. Selezionare il fuso orario corretto nell'elenco a discesa della casella Fuso Orario.
  5. Selezionare Regola automaticamente l'ora legale.
  6. Chiudere la finestra e salvare le modifiche.