Figura 1 mostra l'esempio di un sistema con una configurazione comune di gestione di fuso orario, data e ora. Questo esempio rappresenta i metodi di sincronizzazione dell'ora Multicast o Windows.
Il server Metasys è il Site Director ed è configurato per ricevere data e ora da un time server intranet. Data e ora hanno origine in un time server Internet (come l'orologio atomico dell'Osservatorio Navale). Utilizzando il protocollo SNTP (Simple Network Time Protocol), il time server intranet richiede l'ora al time server Internet. Il Site Director richiede l'ora al time server intranet. Poi, utilizzando la sincronizzazione dell'ora automatica del sistema Metasys e il fuso orario configurato manualmente, il Site Director fornisce automaticamente fuso orario, data e ora agli altri controllori e server Metasys nella rete Metasys.