Selezione di un time server del sito per il Site Director del server Metasys (Multicast) - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

Informazioni su questa attività

Per selezionare un time server per un Site Director del server Metasys quando il metodo di sincronizzazione dell'ora è Multicast, procedere come segue:

Procedura

  1. Accedere al Site Director del server Metasys.
  2. Trascinare e rilasciare l'oggetto del Sito nel riquadro di visualizzazione.
  3. Selezionare Avanzato.
  4. Fare clic su Modifica.
  5. Nella sezione Time, nell'elenco a discesa della casella Metodo di sincronizzazione, verificare che sia impostato Multicast.
    Figura 1. Campo Metodo di sincronizzazione impostato su Multicast
  6. Nell'elenco dei Server sincronia ora del sito, fare clic sul pulsante Sfoglia e aggiungere l'indirizzo IP o il nome dell'host del Time Server SNTP che fornisce l'ora principale al Site Director del controllore di rete. Lasciare vuoto l'elenco dei time server del dispositivo.
    Nota: Specificare un nome host solo se è disponibile un server DNS per il Site Director.
  7. Fare clic su Salva.