Selezione di un time server del sito per il Site Director controllore di rete (Windows) - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

Informazioni su questa attività

Per selezionare un time server per un Site Director controllore di rete quando il metodo di sincronizzazione dell'ora è Windows, procedere come segue:

Procedura

  1. Accedere al controllore di rete.
  2. Trascinare l'oggetto sito del Site Director nel riquadro di visualizzazione.
  3. Selezionare Avanzato.
  4. Fare clic su Modifica.
  5. Nella sezione Tempo, nell'elenco a discesa della casella Metodo di sincronizzazione, verificare che sia selezionato Windows.
    Figura 1. Campo Metodo di sincronizzazione impostato su Windows
  6. Nell'elenco Server sincronia ora del sito, fare clic sul pulsante Sfoglia e aggiungere l'indirizzo IP o il nome host del time server del sito. Lasciare vuoto l'elenco dei time server del dispositivo.
  7. Nell'elenco Server sincronia ora del sito, fare clic sul pulsante Sfoglia e aggiungere l'indirizzo IP o il nome host del Site Director controllore di rete.
    Nota: Specificare un nome host solo se è disponibile un server DNS per il Site Director.
  8. Fare clic su Salva.
  9. Riavviare il Site Director controllore di rete.