Struttura dei certificati - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

La struttura dei certificati permette di verificare la catena dei certificati, comprendente l'insieme dei certificati radice, intermedi e server richiesti dal dispositivo. Queste informazioni sono importanti perché, per poter configurare correttamente un sito, è necessario che la catena dei certificati sia completa. La struttura dei certificati mostra le seguenti informazioni:

  • Certificato radice: è il certificato di livello più alto; ogni dispositivo ne ha uno solo.
  • Certificato intermedio: ad ogni certificato intermedio corrisponde un livello; un dispositivo può averne uno o più, oppure nessuno.
  • Certificato server: è il certificato di livello più basso; ogni dispositivo ne ha uno solo.

La struttura dei certificati indica se la catena dei certificati è mancante o incompleta per i dispositivi esistenti. Per ogni certificato vengono mostrati i seguenti dati:

  • Inviato a: questo campo contiene il nome comune (CN). Per i certificati server, il nome comune deve corrispondere esattamente al nome del computer (nome host) del dispositivo.
  • Scadenza: data di scadenza del certificato.
  • Dettagli: elenco a discesa contenente l'impronta digitale SHA1 usata per distinguere i certificati che hanno lo stesso nome comune.
Figura 1. Vista della catena di certificati

L'esempio seguente mostra la catena di certificati visualizzata quando manca uno dei certificati.

Figura 2. Esempio di certificato mancante