Scarica certificati - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

L'opzione Scarica certificati permette di scaricare i certificati dei server indipendentemente dalle altre operazioni. Questo metodo è molto più veloce rispetto al download dell'intero database con l'opzione Scarica su dispositivo della schermata Gestisci archivio.

Quando si scaricano i certificati su un dispositivo del sito, SCT determina il set di certificati richiesto da quel dispositivo per una corretta configurazione del sito. Se mancano uno o più certificati, SCT include il set di certificati che riconosce durante il download ma, per poter stabilire connessioni sicure, occorrerà importare i certificati mancanti. Si osservi inoltre che non sarà scaricato alcun certificato nel caso in cui il certificato server e la chiave privata per quel dispositivo non siano presenti nell'archivio SCT.