Sostituzione di un certificato autofirmato - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

Informazioni su questa attività

Di seguito è descritta la procedura da seguire per sostituire un certificato esistente con un nuovo certificato autofirmato per un controllore di rete presente nell'archivio. Questa procedura è utile se occorre sostituire un certificato attendibile che è scaduto o è stato compromesso con un certificato autofirmato.

Procedura

  1. Aprire il database dell'archivio.
  2. Nel menu Strumenti, selezionare Gestione dei certificati. Compare la schermata Gestione dei certificati.
  3. Fare clic sulla scheda Dispositivi. Viene aperta una tabella contenente tutti i dispositivi con certificati.
    Figura 1. Scheda dei dispositivi nella finestra Gestione dei certificati
  4. Selezionare il dispositivo e fare clic su Sostituire la firma automatica.