Richiesta di un certificato - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

Informazioni su questa attività

Per richiedere un certificato per un controllore di rete in un database di archivio, procedere come segue:

Procedura

  1. Aprire il database dell'archivio.
  2. Verificare che il nome del dispositivo di rete presente nell'archivio corrisponda al nome comune del controllore di rete online. In caso negativo, cambiare il nome del dispositivo di rete nell'archivio in modo che corrisponda a quello del controllore di rete online.
  3. Nel menu Strumenti, selezionare Gestione dei certificati. Compare la schermata Gestione dei certificati.
  4. Fare clic sulla scheda Dispositivi. Viene aperta la schermata dei dispositivi.
    Figura 1. Richiesta certificato - Scheda dispositivi
  5. Fare clic sul controllore di rete per il quale si desidera richiedere un certificato. Fare clic su Richiedi certificati. Viene visualizzato il modulo Richiedi certificati.
    Figura 2. Modulo Richiedi certificati

  6. Compilare tutti i campi del modulo. Fare clic su Salva i dettagli CSR. Viene aperta la finestra di conferma per l'esportazione delle CSR.
    Figura 3. Conferma di esportazione delle CSR

  7. Fare clic su per continuare. Viene aperta la finestra Esporta CSR - Seleziona cartella.
    Figura 4. Esporta CSR - Seleziona cartella

  8. Cercare la cartella in cui si desidera salvare il file della CSR e fare clic su Esporta. Il file di richiesta del certificato viene esportato nella cartella selezionata con l'estensione .PEM. Ad esempio, il file di richiesta dei certificati per un controllore di rete denominato NAE-1 su un computer denominato ADX-1 sarebbe ADX-1_NAE-1_CSR.PEM per un controllore di rete con nome completo ADX-1:NAE-1.
  9. Inviare il file di richiesta dei certificati al reparto IT per ottenere il certificato attendibile desiderato. Al ricevimento del file, vedere Importazione di un certificato per le istruzioni su come importare il certificato in SCT per il controllore di rete.