Importazione di un certificato - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

Informazioni su questa attività

Per importare un certificato per un controllore di rete in un database di archivio, procedere come segue:

Procedura

  1. Aprire il database dell'archivio.
  2. Nel menu Strumenti, selezionare Gestione dei certificati. Compare la schermata Gestione dei certificati.
  3. Fare clic su Importa certificati. Viene aperta la finestra di dialogo Importa certificati.
    Figura 1. Schermata Richiesta certificato
  4. Selezionare il file del certificato. Il file ha un'estensione .crt, .cer o .pem. Fare clic su Importa. Il certificato per il controllore di rete viene importato.
    Figura 2. Schermata Importa certificati
  5. Fare clic sulla scheda Certificati per visualizzare il certificato appena importato.
    Figura 3. Nuovo certificato importato