Esportazione di un certificato - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE22000-0 - M4-SNE22001-0 - Supervisory Device - SNE10 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE Supervisory Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Brand
Metasys
Product name
SNE10 Network Engine
SNE11 Network Engine
SNE22 Network Engine
SNE Supervisory Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active
Language
Italiano

Informazioni su questa attività

Per esportare un certificato per un controllore di rete in un database di archivio, procedere come segue:

Procedura

  1. Aprire il database dell'archivio.
  2. Nel menu Strumenti, selezionare Gestione dei certificati. Compare la schermata Gestione dei certificati.
  3. Fare clic sulla scheda Dispositivi. Viene aperta una tabella contenente i dispositivi con certificati. Selezionare il dispositivo di cui si desidera esportare il certificato.
    Figura 1. Esportazione di un certificato
  4. Fare clic su Esporta certificato(i). Viene aperta la finestra di dialogo Esporta certificato.
    Figura 2. Schermata Esporta certificato(i) - Seleziona cartella

  5. Fare clic su Esporta certificato(i). Il file del certificato viene esportato nella cartella selezionata. Ad esempio, se il nome del NAE è NAE-1, il file del certificato avrà il nome NAE-1.pem.