Eliminazione di un certificato - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

Informazioni su questa attività

Per eliminare un certificato del controllore di rete da un database di archivio, completare i seguenti passaggi:

Procedura

  1. Aprire il database dell'archivio.
  2. Nel menu Strumenti, selezionare Gestione dei certificati. Compare la schermata Gestione dei certificati.
  3. Selezionare il dispositivo di cui si desidera eliminare il certificato. Fare clic su Elimina. Appare un messaggio di conferma.
  4. Fare clic su OK per eliminare il certificato. L'elenco dei certificati viene aggiornato per indicare che il certificato è stato eliminato.