Download di un certificato - Metasys - LIT-12013352 - M4-SNE110L0-0 - M4-SNE10501-0 - M4-SNE22001-0 - M4-SNE10500-0 - M4-SNE11001-0 - M4-SNE110L1-0 - M4-SNE11000-0 - M4-SNE22000-0 - Supervisory Device - SNE Supervisory Network Engine - SNE22 Network Engine - SNE11 Network Engine - SNE10 Network Engine - 12.0

Guida al commissioning degli SNE

Product
Network Engines > Network Control Engines > SNE22 Network Engine
Network Engines > Network Control Engines > SNE11 Network Engine
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12013352
Version
12.0
Revision date
2023-05-16
Product status
Active

Informazioni su questa attività

Per scaricare un certificato su un controllore di rete da un database di archivio, procedere come segue:

Procedura

  1. Aprire il database dell'archivio.
  2. Nel menu Strumenti, selezionare Gestione dei certificati. Compare la schermata Gestione dei certificati.
    Figura 1. Download di un certificato
  3. Selezionare il dispositivo di cui si desidera scaricare il certificato. (Se occorre scaricare i certificati di più controllori, è possibile selezionarne più di uno dalla tabella dei dispositivi.) Fare clic su Scaricamento. Viene aperta la procedura di Download guidato dei certificati.
    Figura 2. Download guidato dei certificati
  4. Specificare il nome utente e la password del controllore di rete (oppure, fare clic su Comunicazione attraverso Site Director per usare le credenziali del Site Director). Fare clic su Verifica Login. Una volta confermato il login, fare clic su Avanti per eseguire gli altri passaggi della procedura guidata di download dei certificati. Viene aperta la finestra ActionQ per indicare l'avanzamento della procedura di download. Lo stato di completamento OK indica che la procedura di download del certificato si è conclusa correttamente.
  5. Chiudere la finestra ActionQ.